Migliora la gestione delle macchine con i cobot Ottimizza le operazioni con automazione all'avanguardia

Aumenta l'efficienza, riduci i costi e ottimizza i processi ora
Stai cercando soluzioni per automatizzare, ottimizzare e ridurre i costi nella gestione delle macchine?
La tua ricerca finisce qui! Le nostre soluzioni con cobot, facili da usare, sono progettate per aumentare la produzione, migliorare l’efficienza e trasformare il tuo processo produttivo.
Aumenta l'efficienza nella gestione delle macchine con i cobot ABB
Il modo più semplice per automatizzare
L’integrazione rapida nella tua linea di produzione garantisce un flusso di lavoro senza interruzioni. I nostri cobot hanno un ingombro ridotto, movimenti precisi e possono essere facilmente programmati dagli operatori. Si integrano perfettamente con le periferiche e le macchine.
Massimizza i risultati con il minimo sforzo
Aumenta la produttività automatizzando la gestione delle macchine con i nostri cobot. Con la migliore ripetibilità e velocità della categoria, puoi accelerare la produzione e ottenere una gestione delle macchine precisa. Questo si traduce in un aumento del rendimento e dell’efficienza, liberando i dipendenti per attività a maggior valore aggiunto.
Maggiore sicurezza
Contribuiamo a creare ambienti di lavoro più sani e sicuri. I nostri cobot lavorano fianco a fianco con gli operatori umani, riducendo i rischi legati al lavoro manuale. Questo promuove un ambiente sicuro, minimizzando incidenti e infortuni. Passa facilmente dalla gestione manuale a quella automatizzata con i nostri cobot.
Adattabilità intelligente
I nostri cobot offrono versatilità, eseguendo senza problemi una varietà di compiti, inclusi il carico e scarico delle macchine. Arricchiti da vari accessori e software, i cobot ABB si adattano alle forze esterne e alle variazioni degli oggetti, fornendo aggiustamenti flessibili o flottanti secondo necessità.
Efficienza dei costi
Automatizza le tue operazioni di gestione delle macchine con i nostri cobot per risparmiare sui costi. Ottimizza il flusso di lavoro e riduci i difetti, aumentando l’efficienza. Il risparmio a lungo termine e un rapido ritorno sull’investimento sono garantiti riducendo gli scarti e migliorando la produttività.
Tutto da un'unica fonte
ABB fornisce tutti i componenti necessari, come il pacchetto funzionale, il robot l’organo di presa e il software. Ciò garantisce che l’acquisto e l’installazione siano semplici per tutti, offrendo una soluzione completa da un’unica fonte.
Analisi gratuita del tuo potenziale di automazione
Vuoi scoprire quali processi ha senso automatizzare nella tua produzione? I nostri esperti saranno lieti di consigliarti in un incontro web personalizzato e analizzare nel dettaglio il potenziale di automazione nella tua azienda.


La cella OmniVance™ Cobot Machine Tending è ora disponbile
Una cella collaborativa completamente integrata per semplificare l'automazione
La nuova cella OmniVance™ Collaborative Machine Tending offre una soluzione integrata completa per la gestione automatizzata delle macchine, facile da programmare, installare e utilizzare. La soluzione standardizzata combina il robot collaborativo GoFa™ 12 e un software intuitivo in una soluzione compatta per un’installazione rapida e un funzionamento semplice. La cella OmniVance™ può ridurre il tempo dedicato alle attività ripetitive di gestione delle macchine fino al 60%, liberando i lavoratori per dedicarsi a compiti più gratificanti e di maggior valore.
Sperimenta una collaborazione fluida tra umani e cobot
L'automazione è per tutti
Abbraccia l’era della collaborazione armoniosa tra uomo e robot con i nostri cobot avanzati. Migliora la precisione, amplifica l’efficienza e guida la crescita, indipendentemente dalle dimensioni della tua azienda. Il futuro della gestione delle macchine è qui, ed è collaborativo.
Sbloccare l'automazione intelligente
Potenziare l'eccellenza produttiva
Scopri il futuro della produzione con i nostri cobot avanzati. Dotati di sensori integrati e sistemi di visione all’avanguardia, possono rilevare collisioni e adattarsi rapidamente ai cambiamenti per operazioni efficienti. I nostri cobot affrontano compiti complessi senza sforzo, liberando la tua forza lavoro per concentrarsi su decisioni strategiche e attività a maggior valore aggiunto. Entra in una nuova era di gestione automatizzata delle macchine!

Software senza sforzo per massimizzare il tuo investimento (ROI)
Ottimizza le operazioni con software intuitivo
Scopri una configurazione dei cobot senza problemi per la gestione delle macchine migliore di sempre! La nostra interfaccia software dedicata alla gestione delle macchine semplifica il processo di configurazione, consentendoti di programmare e implementare rapidamente il cobot.
Dì addio alla programmazione complessa e alla formazione specializzata. L’interfaccia user-friendly ti guida passo dopo passo nella configurazione, permettendo anche a chi non ha competenze tecniche di diventare esperto in pochissimo tempo. Semplifica le tue operazioni e ottimizza al massimo il tuo investimento.

Potenziare le PMI
Aumenta la produttività con cobot facili da usare per le PMI