Semplifica la saldatura Scopri i nostri cobot ABB GoFa™

Automatizza le tue attività di saldatura con un cobot ABB facile da usare

Affronti periodi di picchi stagionali di lavoro e stai pensando a come aumentare la produzione con l’automazione robotica? Vuoi che i tuoi dipendenti abbiano tempo per occuparsi di attività a maggior valore aggiunto? È difficile trovare saldatori qualificati? Vuoi migliorare la qualità mantenendo la stessa flessibilità della saldatura manuale?

La risposta è GoFa™ CRB 15000.

Perché i Cobot?

Sicurezza

I robot moderni stanno uscendo dalle loro gabbie per lavorare a stretto contatto con i collaboratori umani, aprendo nuove opportunità per un’automazione flessibile. I cobot ABB consentono installazioni senza barriere, includendo una vasta gamma di funzioni di sicurezza come velocità sicura, forza sicura e posizione sicura.

Facilità d'uso

GoFa di ABB è un cobot leggero, all’avanguardia e facile da usare, con configurazioni intuitive tramite app sul FlexPendant. La programmazione fluida, il movimento guidato a mano e il dispositivo Easy Teach permettono anche ai non esperti di creare programmi di saldatura senza sforzo, promuovendo una produzione realmente flessibile.

Flessibilità

GoFa è adatto a una grande varietà di applicazioni. Facile da riprogrammare, è perfetto anche per le PMI con produzione diversificata e a basso volume. Utilizza installazioni più piccole e agili, che possono essere spostate facilmente. Il design di GoFa è focalizzato sulla minimizzazione dell’ingombro e del peso, massimizzando al contempo velocità e portata, per offrire i più alti livelli di flessibilità.

Qualità

I saldatori possono ridurre gli scarti in produzione rispetto alle operazioni manuali e beneficiare di una precisione superiore del percorso per una saldatura di alta qualità. Il processo di saldatura è gestito da Arcware, il nostro software proprietario, utilizzato da migliaia di clienti in tutto il mondo e validato da decenni di esperienza. Migliora ora le competenze del tuo personale!

 Produttività (ROI)

Aumenta oggi la tua capacità produttiva. Migliora la produttività e la qualità del tuo processo di saldatura con la rapida configurazione e le elevate prestazioni di GoFa. GoFa si integra nelle linee di produzione esistenti, rendendo economicamente vantaggiosa anche la produzione di piccoli lotti. Risparmia fino al 70% del tempo di programmazione con il dispositivo Easy Teach.

Tutto da un'unica fonte

ABB fornisce tutti i componenti principali, come il pacchetto funzionale, il robot, il gripper e il software. Ciò garantisce che l’acquisto e l’installazione siano semplici per tutti, offrendo una soluzione completa da un’unica fonte. Tutto ciò di cui hai bisogno per un’esperienza di automazione senza intoppi.

Analisi gratuita del tuo potenziale di automazione

Vuoi scoprire quali processi ha senso automatizzare nella tua produzione? I nostri esperti saranno lieti di consigliarti in un incontro web personalizzato e analizzare nel dettaglio il potenziale di automazione nella tua azienda.

video
YouTube

By loading the video, you agree to YouTube's privacy policy.
Learn more

Load video

Omnivance Collaborative Arc welding cell— la soluzione plug and weld

Questa innovativa soluzione di ABB offre un sistema compatto, certificato CE, programmabile in meno di 30 secondi, integrando perfettamente il cobot GoFa, tavoli di saldatura, attrezzature, pannelli di protezione e software di saldatura specializzati. La certificazione CE unica, combinata con l’eccezionale produttività e precisione del cobot GoFa, offre ai clienti un’esperienza completa, tutto in un unico sistema. Inoltre, l’inclusione del dispositivo ABB Easy Teach rende questo sistema, già user-friendly, estremamente semplice da utilizzare, rafforzando ulteriormente il suo vantaggio competitivo.

Quando umani e robot collaborano

Scopri GoFa™ CRB 15000

GoFa è progettato per aiutare le aziende a ‘andare oltre e fare di più’ con un braccio robotico di supporto.
Unisciti alle piccole e medie imprese e alle grandi aziende che hanno già abilitato un’automazione semplice senza la necessità di competenze di programmazione approfondite.
Le funzionalità di GoFa gli consentono di essere utilizzato insieme ai lavoratori umani e con un ingombro ridotto. Ora, robot e umani possono cooperare sugli stessi compiti, senza compromettere la produttività o la sicurezza.
Questa generazione di robot sta permettendo a sempre più aziende di automatizzare processi ripetitivi e pericolosi, migliorando la produttività e la flessibilità, lasciando liberi i dipendenti di occuparsi di attività a maggior valore aggiunto.

Espandi la tua attività con il supporto dei nostri esperti

ABB fornisce assistenza tecnica personalizzata per aiutarti a iniziare con GoFa nei tuoi compiti di saldatura.

Pacchetto di Saldatura ad Arco con Cobot

Saldatura complessa con il tocco di un pulsante.

Il Pacchetto di Saldatura ad Arco con Cobot è una soluzione rivoluzionaria che semplifica enormemente la creazione e l’esecuzione di sequenze di saldatura. L’innovazione principale è il dispositivo Easy Teach, che utilizza la programmazione guidata e pulsanti interattivi per determinare i punti di saldatura.

Il Pacchetto di Saldatura ad Arco con Cobot è stato sviluppato per ridurre la complessità della saldatura robotizzata e abbassare le barriere all’automazione per le PMI e i nuovi utenti, come i saldatori manuali. Montato sul premiato Cobot GoFa di ABB, è il primo pacchetto del suo genere a consentire agli utenti di programmare un robot senza utilizzare un teach pendant.

Con la capacità di ridurre i tempi di programmazione di circa il 70%, il Pacchetto di Saldatura ad Arco con Cobot è un cambiamento radicale per il mercato globale della saldatura.

Potenziare le PMI

Aumenta la produttività con cobot facili da usare per le PMI

Sicurezza dei Cobot

La chiave per ambienti di lavoro più sicuri e produttivi